This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:能否将基于 CC2538的电路板连接到 CC2652开发套件#39;s XDS110调试器

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/750007/cc2538-can-i-connect-cc2538-based-board-to-cc2652-dev-kits-s-xds110-debugger

器件型号:CC2538

尊敬的 TI 团队:

目前通过 CC2652开发板(XDS1100调试器)将 SmartRF Studio 连接到我的 CC2652定制板以评估射频。   

我尝试使用 SmartRF Studio 通过 CC2652开发板(XDS1100调试器)连接到 CC2538定制板、以评估射频。 有可能吗?

我们目前没有 SmartRF06EB ...

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只要您的定制板具有10引脚 JTAG 连接器、它就能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edvard 和 Yikai、

    感谢您的确认。
    我们计划像现在一样仅使用5个引脚(Vdd、GND、JTAG_TM、JTAG_tck、RESET) jsut。

    此致、
    Walter