This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:如何在 ED 上启用带有属性报告的群集绑定

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/748084/cc2630-how-to-enable-cluster-binding-with-attribute-reporting-on-ed

器件型号:CC2630
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我在理解 HA Z-Stack 1.2.2.a.上的群集绑定过程时遇到了一些问题  

堆栈是否自动处理对 ED 的绑定请求、或者我是否需要在应用程序中实现某种功能?

我是否需要为每个属性设置 ACCESS_REportable?

我是否需要手动报告绑定的属性、或者是否有 API 来配置此属性?

此致、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    查找/绑定过程由 HA 1.2.2a 的 EZ 模式过程针对支持的群集自动处理。 属性不必是 access_relableable 即可报告其值、但只需设置您要报告的属性。 Zigbee 3.0的 BDB 规格改进了整个过程。 有关详细信息、请检查 SampleTemperatureSensor 示例的 ZCL_EZMODE 和 ZCL_REPORT 定义。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Z-Stack Home 1.2.2A 中、我建议您参考 SampleLight 和 SampleSwitch。 在 zclSampleLight_HandleKeys 和 zclSampleSwitch_HandleKeys 中、它们将向您展示如何在定义 ZCL_EZMODE 时使用 eZ-Mode 进行查找/绑定、或者在未定义 ZCL_EZMODE 时如何使用 ZDP_EndDeviceBindReq 进行绑定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要为制造商特定群集激活绑定。 是否有办法使用此堆栈版本执行此操作?堆栈如何响应传入的绑定请求?

    此致、

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然是为 SimpleLink SDK 开发的、但您可以参考以下 Zigbee 基础 SLA: dev.ti.com/.../zigbee_03_fundamentals.html

    Z-Stack API 指南(simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\Documents\API\Zstack_tirtos_API)提供了有关各种绑定请求和响应回调的指令。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供本手册。 如果我错了、请更正我、但 Zstackapi_ZdoBindReq 是我要从终端设备建立绑定的时候。 但如何注册来自路由器的传入绑定请求、更新绑定表和配置属性报告。 是否存在此事件或此事件是否由堆栈完成?

    此致、

    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    此操作没有事件、因为它是由目标器件的堆栈完成的、但是源器件可以接收 zstackmsg_CmdIDs_ZDO_Bind_RSP 回调、以评估 zstsck_ZdpStatus 是否返回为 Zstack_ZdpStatus_Success。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    这是否意味着属性报告配置和值更改报告由栈完成? 这是否由 ZCL_REPORT 标志激活?

    此致、

    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    属性报告配置和有关值更改的报告不是由栈完成的。 它在 CC2630 Z-Stack Home 1.2.2a 应用中实现。 您可以在 sensortag 示例中参阅 ZCL_report 定义的相关实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清!