This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:唯一序列号列表

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/748679/cc2538-unique-serial-numbers-list

器件型号:CC2538

您好!

我们正在使用上述器件进行生产、并遇到了客户的一些问题。

他们希望我们为我们购买的所有芯片提供一个唯一序列号列表、因为我相信该器件中每个器件都有一个唯一的序列号。

我看不出我们能用什么方法来完成我们已经完成的批量生产、因为我们从 Mouser 购买的器件的数量少于卷带数量、现在它们在包装过程中被混在一起。

我的问题是、如果我们将来购买完整卷带、这些器件是否附带列出的系列序列号供我们参考?

或者、我们是否需要在量产过程中标记第一个和最后一个电路板并读出2个序列号以生成范围?

这也是假设我们在卷带上购买的器件都具有序列号。

请提供帮助、以便在与客户讨论时通知我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 XDS100v3调试器和闪存编程器2来读取 CC2538的 IEEE 地址、该地址对于每个器件都是唯一的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 YK 写入时,最好的解决方案是读出存储在芯片中的地址。

    但是、您的客户为什么想要此列表? 据我所知、卷带中的内容可能来自不同批次、因此您不能期望地址在给定范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迄今的回复。

    是的、我们可以从已完成的装配体中读出数字、但我的客户只需要一个包含序列号范围的列表、而无需将其全部读出。

    我的客户了解到、当您购买这些器件的卷带时、这些器件附带了卷带上包含的序列号的打印列表。

    是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、卷带不随附任何书面列表。 我看不到这样的列表的好处
    -打印的列表是否可用于有用的内容?
    -如何使用打印列表中的编号跟踪具有芯片的 PCB?