This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:无法向终端设备发送单播数据包、因为单播数据包中的路由发现被抑制

Guru**** 2759695 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/746227/cc2531-unable-to-send-unicast-packet-to-end-device-since-route-discovery-is-suppressed-in-the-unicast-packet

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我正在尝试通过路由器将协调器的单播数据包发送到终端设备、但数据包不会发送到终端设备。 它一直到路由器、然后不路由到终端设备、而终端设备则连续向路由器发送数据请求。

我的设置由三个 ZNP 设备组成:Coordinator (ZNP)--> Router (ZNP)--- 终端设备(ZNP)。

我怀疑 NWK 报头中的路由发现功能是0x00抑制。 请告诉我是否需要启用此功能、以及我们如何启用它?

谢谢、

Rajneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种 Z-Stack 版本、您是否可以附加监听器来详细说明您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../unicast_5F00_req_5F00_to_5F00_ed.zipHiChen

    我正在使用堆栈3.0.1

    已随此消息附加监听器日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajneesh、

    您的应用具有使用三个 ZPP 的什么目的? 这不是推荐的网络拓扑。 是否所有三个 Zigbee 器件都是 Z-Stack 3.0.1 CC2531 ZNP? 如何控制每台设备的网络调试? 我注意到您的监听器日志完全不能传输 TCLK 和 NWK 密钥、但有一个成功的 Device Announce ACK、您如何设置密钥?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajneesh、

    您是否已解决问题或是否需要进一步支持?

    此致、
    Ryan