请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2630 Thread 中讨论的其他部件:Z-stack、 CC2530
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
当我为我的应用程序激活编译器大小优化时、我会遇到异常行为。 例如、未正确处理休假请求。 当我禁用优化时、我不会收到 zstackmsg_CmdIDs_ZDO_leave_IND。 我已经在 ZStackCore 上使用了优化。
我将 Z-Stack 1.2.2.a 与 IAR Workbench 8.22.1搭配使用。
这是否会因为编译器版本较新而发生?
此致、
菲律宾