This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:CC2531 CDC 固件定义

Guru**** 2385390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/743901/cc2531-cc2531-cdc-firmware-definitions

器件型号:CC2531

大家好、

我´m CC2531 ZNP-Debug 文件来构建 Zigbee 网络、并使用 Raspberry Pi3作为 Zigbee 交换处理器(Zigbee 网关)来接收和发送 Zigbee 消息、其中包含 randebian Linux。 首先、我需要解析通过 CC2531接收和发送的消息(HID USB)。 我使用的是德州 ZStack  

我在 Raspbian Linux 上获取输入事件时遇到问题、要修复它、我使用 PyUSB 来修复它。  

我使用 LadyAda 视频配置 Python 脚本。 她使用另一个 USB 设备。

我需要在 CC2531 CDC 固件信息中找到、与 LadyAda 使用的其他 USB 供应商 CP2105等效。 在随附的视频中、她在 Read_Latch 调用这些参数:

bmRequestType

BREQUEST

wValue

Windex

wLength

有人可以帮助查找 TI CC2531 CDC 固件中使用的等效参数?

www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    您是否参考了 CC USB 固件库和示例? www.ti.com/.../swrc088

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、非常感谢您的帮助。 我非常感谢您与我共享的固件信息。

    但我n´t 在 USB 固件库帮助中找到标准控制传输结构的参数 bmRequestType、bmRequest、wValue 和 WINDEX 字段。  

    可以帮助我找到它吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 USB 协议方面没有专业技术知识、但您似乎在询问 USB_framework 结构.h 中定义的 USB_Setup_header 结构、即 USB_framework .h 中设置的数据类型 usbSetupHeader 您还可以检查 usb_cdc.h 以了解 USB CDC 定义。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    我n´t 了参数、但在文件上没有识别请求类型、BREQUEST、wVal 和 Windex 的所有这些值。

    您知道一份特定的文档吗、就像 Silicon Labs 针对 CP210x 提供的文档一样、TI 表格中的文档我可以看到它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我并不完全确定、正如前面所提到的、我对这一请求已超出了我的要素。 驱动程序由 SmartRF Studio 分发、如果可以提供任何进一步的提示、则可以从安装路径检查驱动程序。 www.ti.com/.../swru222.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan。

    此致、

    Alex