主题中讨论的其他器件: CC1352P、 CC1352R、 CC2652R、 CC2530、 Z-STACK
你好
目前我使用 LAUNCHXL-CC1352R1板和 ZNP 来创建 ZigBee 网状网络、每个板上都有一个板载天线。 我做了一个小测试,我将其中一个板配置为协调器,将另一个板配置为终端设备,在终端设备上,设置了一个周期(每200ms 一次) 5字节的数据,我开始移动协调器以查看何时松开信号, 在不到20米的距离内(在带有玻璃透明门的办公环境中)、终端设备丢失了其父设备。
现在、我有以下问题
1、如果输出功率不是默认值、如何将其最大值更改为5dBm
2.是否有任何可增大覆盖范围的特定配置?
3.我想在射频噪声环境(天线类型和设备配置类型)中使用此网状网络,您是否建议在路由器与终端设备和协调器之间使用 ZigBee 和120kb/s 的数据包数据建立一个可靠的网络,其范围至少为60米