This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:使用 CC2538 ZNP 的 OTA

Guru**** 2767025 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/742643/cc2538-ota-using-cc2538-znp

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我使用的是 Z-Stack Linux 网关、我需要使用 Linux 网关对路由器器件进行 OTA 操作。

在这里、我的 ZNP 在 CC2538上运行、我的路由器也是基于 CC2538的器件。

在这里、我能够使用提供的 OTA 文档确定路由器的 OTA 生成。 现在我需要为 ZNP 构建 OTA、有人可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通常使用串行来更新 ZNP 而不是 OTA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yikai:

    更新 ZNP 是另一项任务。

    目前我想知道如何创建可更新路由器设备的基于 OTA 的 ZNP 十六进制文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持路由器器件的 OTA 与 ZNP 无关。 它涉及应用程序代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yikai:

    但是、当我们创建加密狗代码时、是否需要在 ZNP Hex 上创建 anythin?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我之前所说、OTA 与 ZNP 无关、我认为您无需在 ZNP hex 上添加任何 OTA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yikai:

    感谢你的帮助。

    此外、Linux 网关是否直接将所有内容都重新调整为 OTA 管理? 比如、要将哪个图像推送到哪个端点? 验证等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yikai:

    谢谢你。