This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:UART 引脚

Guru**** 2963780 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/742563/cc2538-pins-for-uart

器件型号:CC2538

尊敬的 所有人

    我检查了数据表、它说有两个 UART、但在"4.1信号描述"中、PA0和 PA1是 UART TXD 和 RXD。 另一个 UART 在哪里? 哪些引脚可用于另一个 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538上的所有 IO 引脚均可配置为 UART 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai

       谢谢你。

       因此,所有 IO 均可用于 PWM、INT ? 只有 PA0~7可用于 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai

        下图"ROM 引导加载程序 UART RXD"是指在引导时必须使用此引脚打印日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、这是 CC2538 ROM 中串行引导加载程序使用的串行引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YiKai

    好的、它用于从该 UART 引脚引导加载程序、而不是打印的日志。
    谢谢。