Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-CC2652R7, CC2652R7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
我构建了./connectedhomeip/examples/pump-app/cc13x2x7_26x2x7示例并使用 Uniflash 将其放置在我的 Launchpad 上。
我在后续步骤中遇到问题。
1.在 BeagleBoneBlack OTBR 上使用以下命令来获取 operation_dataset 值(对于步骤5)。
2.$ sudo ot-ctl dataset active -x
3.启动 LP-CC2652R7 Pump-APP 器件。
4.记下报告的 PIN_CODE 和鉴频器值(UART 终端窗口)。
5.$./chip-tool 配对 ble-thread 十六进制:
问题:虽然我构建了./connectedhomeip/examples/chip-tool、但我无法进入第5步、因为我缺少 第4步。 实际上、当我启动 Pump-APP 时、我看到 UART 未发出输出。
注1:我的已连接终端窗口的 UART 设置确实正确;我一直使用它,并且熟悉它如何与我在同一 Launchpad 上运行的其他内容配合使用。 我的 LauchPad 没有 LCD 显示屏。
注2:我一直在查看所有的信息标准链接。 但到目前为止,我还没有能够继续前进。 特别是、该链接可能不像它可能的那样(??)。 e2e.ti.com/.../faq-cc2652r7-matter----getting-started-guide
注3:我正在使用提交 ID e7acdf7c1b5a4fcef006982405f9cA0fc0267453 (1月11日、2023日 、github.com/.../connectedhomeip)。
注4:我在两个不同的 MacBook (较旧的非 M1和较新的 M1)上构建了 Pump-app。 在每种情况下、启动时刷写的 pump-app 都不会产生 UART 输出。 作为双重检查、我暂时从 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84 SDK 切换到 CLI-MTD TI 示例应用、它会引导并产生 UART 输出。 再次切换回 TI/ Matter Pump-app、我将无法获得任何输出。
您能提供一些见解吗?
提前感谢、
Steve K.