This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:F128

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/727998/cc2650stk-f128

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC1310、 UNIFLASH

您好!

要开始使用 sensortag、我需要从6LoWPAN 网络控制 sensortag 上的 LED。 如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../Cc26xx_sw_examples 和  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于6LoWPAN 节点之间的通信、步骤是什么? 我的节点是 sensortagkit CC2650。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以参阅 processors.wiki.ti.com/.../Cc26xx_contiki_sw_apps 中的 CoAP Server 部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉6LoWPAN。 为了使该传感器作为6LoWPAN 节点工作、我应该为 cc2650stk 使用什么代码。 请提供代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该在 cc2650stk 上运行 cc26xx-web-demo。 您可以从 github.com/.../cc26xx-web-demo 下载 CC26xx-web-demo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为此、我没有硬件网关。 CC26XX_ web_演示代码是否起作用?

    此外、此代码是否设置了软件级网关?
    您能不能简单地指导我从将哪个代码加载到传感器标签、再到如何设置以切换标签上的 LED、逐步进行指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要,您需要6lbr GW 才能使其正常工作。 这些步骤在 processors.wiki.ti.com/.../Cc26xx_sw_examples 中进行了说明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上是 Yikai、
    我正在使用2个感应器、我需要的是:如果一个感应器获得数据、那么它应该使另一个感应器标签上的 LED 闪烁、反之亦然。 这一个传感器标签必须能够以这种方式控制另一个传感器标签。 此通信必须通过6LoWPAN 进行。 我不知道从哪里开始,帮我!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../using-contiki-udp-client-to-send-onoff.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我的系统上必须安装 contiki、以支持6LoWPAN。 没有其他选择?

    我们是否可以选择使用 TI RTOS 示例或 BLE 堆栈来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、没有使用 TI RTOS 示例或 BLE 堆栈执行此操作的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 alongwith contiki 需要什么? 踏板车模拟器的用途是什么。 是否仅使标签上的 LED 闪烁?
    我应该安装哪个 contiki?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 github.com/.../Platform-srf06-cc26xx 。 Cooja 仿真器不是必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将 contiki2.7与 ccsv8一起用于 cc2650stk?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Contiki 2.7已停产。 如果要使用 CC8为 CC2650构建和调试 Contiki、请参阅 e2e.ti.com/.../contiki_2D00_ccs_2D00_debugging.pptx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须下载即时 contiki 还是只需将 UDP 客户端服务器代码粘贴到 CCS 上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PowerPoint 中有详细步骤。 您可以将 contiki-NG 克隆到本地文件夹、然后按照步骤创建 CCS 工程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在 ccs8中运行此操作? 正如您所说的那样,我将 contiki 克隆到 CCS 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切都在 PowerPoint 中。 请阅读并按照步骤对其进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些用于 launchpad。 cc2650 sensortag 的设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本而言、它是相同的。 我假设您只需要在 Makefile 中将"Board = launchpad/ccc1310"更改为"Board = sensortag/ccc2650"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到 makefile 错误。 原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着 makefile 错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有在 Linux 上使用 CCS 的经验。 您可以尝试在 e2e.ti.com/.../406922上参阅讨论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我成功构建了零件。路径环境变量是问题所在。

    但是、现在我会遇到调试错误、例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已成功进行调试。 需要正确指定文件位置。
    谢谢 Yikai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定在该文件夹下成功构建了 cc26xx-demo.out?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 cc26xx-demo 文件加载到 sensortag cc2650后、可以看到什么输出?
    在控制台上看不到任何内容。 它是空白的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指运行 cc26xx-demo 的 CC2650的 UART 输出吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我加载了 cc26xx 演示代码。我应该看到什么输出、在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少、您应该会在 UART 控制台输出上看到"CC26XX demo"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法看到任何输出。当我使用 xds100v3进行调试时,它会显示错误:::
    连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
    返回错误状态或错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您需要先解决此驱动程序问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何指导我? 我在 Linux 上使用 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于在 Linux 上安装 FTDI 驱动程序、您可以参阅 processors.wiki.ti.com/.../Cc26xx_sw_examples
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法生成.out 文件。 我得到该误差。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否按构建按钮来构建.out 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 首先、我按下构建。 它显示成功构建。 然后我按下调试按钮、显示上面的错误("无法打开文件")。它没有生成.out 文件

    我使用了您所附加的 ppt。但调试问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我展示您的构建日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在构建日志中看到您构建的是.elf、而不是.out。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试了.out 文件。 它创建了一个.out 文件。但在我调试时、它显示无法打开.out 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我展示您生成.out 文件的构建日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有根据您的构建日志生成.out 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、 PowerPoint 指南中的步骤10 使用.elf 文件进行调试。 您是否完全按照步骤10操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我执行步骤10时、"Run/debug settings"选项卡会显示这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在出现错误窗口之前、您是否可以执行显示配置的屏幕截图(如步骤)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    u 需要整个构建步骤,或者只是在调试设置完成的情况下进行构建?