This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:F128

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/727998/cc2650stk-f128

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC1310、 UNIFLASH

您好!

要开始使用 sensortag、我需要从6LoWPAN 网络控制 sensortag 上的 LED。 如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅需步骤10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2650STK

    工具/软件:Code Composer Studio

    此隐式声明的含义是什么...此错误的来源是什么。  请在这里帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送此代码的完整代码或编译版本、因为我遇到了很多错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Athulya、

    如果您有正在进行的主题帖、请不要重复帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Windows 上运行 CCS,但您使用的是 Linux,因此我认为它不起作用。 我建议您再次检查所有步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我单独生成了.bin 和.elf 并使用加载到传感器中的 JFlashLite。 但调试仍然显示错误。 如果我要使用 Windows 版本的 CCS、或者能否请您与曾使用 Linux for CCS CC2650STK 的人员取得合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有谁使用 CCS for Contiki 在 Linux 上工作过。 我建议您先尝试 Windows 系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否发送成功调试的 UDP 客户端和服务器代码(通过6LoWPAN)以指示 LED 闪烁(即使在 Windows 上也没关系)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只在 CCS 上尝试 cc26xx-web-demo、而不测试 UDP 客户端和服务器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc26xx 网络演示的输出是什么。 由于我想使用其他传感器使一个传感器的 LED 闪烁、并使用6LoWPAN 实现这一点、我假设我需要客户端和服务器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc26xx-web-demo 的 UART 输出类似于 sunmaysky.blogspot.com/.../build-and-run-6lbrcontiki-ng-cc26xx-web.html 中的屏幕截图 。 有关从 UDP 服务器/客户端控制 LED 闪烁的信息、请参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../using-contiki-udp-client-to-send-onoff.html 、无需使用 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道的错误。 在下面的屏幕截图中、隐式声明错误是 RPL 的 shownfor RPL_set_root、调用的函数也可以在屏幕截图中看到。 我应该在这里更正什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在 CCS 上创建 UDP 服务器工程并顺利编译。 我建议您在 Windows PC 上尝试此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否附加编译的 UDP 服务器代码以供参考?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../udp_2D00_server_2D00_client.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我编译我的 CCS UDP 服务器客户端代码时、我收到错误"而不是 git 存储库"。
    我从 GitHub 下载了 contiki -ng。 我在哪里错过了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明您执行了哪些步骤并发现了此类问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我按照 ppt 步骤将 contiki 包含在 CCS 中。 但我没有克隆 contiki。 我刚才添加了从 GitHub 下载的 contiki-ng 文件夹的根位置、并指定了路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 Windows 系统上尝试过此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道。 我正在尝试在 Linux 上构建它。 因为稍后我想我将需要 contiki 操作系统或 Scootja 仿真器、并且只能在 Linux 上运行?如果我可以在 Windows 上访问 Scootja、我就可以在 Windows 上进行编译了。

    此外、cc2650STK 上 JTAG 的电压电平是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、cotja 必须在 Linux 上运行、但我们通常在 InstantContiki VM 上运行。 JTAG 电平应与 VDD 相同、通常为3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我必须从 Windows 中获取编译后的.c 文件、然后以这种方式将其加载到 Linux 上的 cootja 中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Linux 上执行操作时、我一直遇到此错误。 我甚至找不到这背后的原因。 我已经检查了路径变量及其正确。 还有什么可能呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,对于 UDP 指示的闪烁通信,由于有大量的 RPL-UDP 文件,因此会获取哪个文件。 一个位于 contiki-ng/examples/IPv6/RPL UDP 中
    一个是 contiki-ng/examples/RPL UDP。
    必须采用哪种方法、并且两者的内容不同?!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法帮助您使用 CCS 在 Linux 上调试 Contiki。 顺便说一下,我在 Github Contiki-NG 中看不到 contiki-ng/examples/IPv6/RPL-UDP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用窗口、但仍然面临相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保您完全按照 PowerPoint 中的步骤操作。 我已经尝试过很多次这些步骤、我确信它可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为克隆错误了。 我已经尝试过2-3次了、但它仍然显示相同。 在 ppt 中,它是 git 克隆 http:///,在一些引用中,我看到它是 git 克隆 git://
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否上传与将 contiki 克隆到 CCS 相同的视频?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有用于制作此类视频的资源/带宽。 您如何做一个视频来向我展示您是如何做的、我可能能够弄清楚您的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法上传视频。大小太大、我显示了 ppt 的所有步骤。

    我可以将这些步骤的屏幕截图发送给您、您认为我可能犯了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处附加屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始的所有步骤:

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在步骤7中、您的构建目录是什么? 顺便说一下、如果您打算构建和测试 UDP-Client 示例、我假设您应该使用 UDP-CLIENT 测试作为项目名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    步骤7.
    编译目录:/home/ignitarium/contiki-ng/examples/rpl-udp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要构建和测试 UDP-Client 示例、请尝试使用 UDP-CLIENT 测试作为项目名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我也尝试过、仍然存在相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您的 Makefile 文件中有拼写错误。 它应该是"Board=sensortag/ccc2650"而不是"Board=sensortag/ccc26500"。 您应该修复它以再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。我修复了这个问题。 仍然是相同的误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我在终端上运行时、它工作正常(不指定 target。它采用 target= native。 当我指定目标时、它会给出错误。)。 但它在 CCS 上不起作用。 它显示 gmake 错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里帮助我。 自从我遇到这种 gmake 错误以来、已经超过2周了。 是因为 CCS 版本?我使用的是 CCS 8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 Windows 系统上执行这些步骤并向我显示每个步骤的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我能够在 CCS 上运行 hello-world 以及 UDP 客户端服务器、这是以前无法实现的。 但我无法生成.elf 文件。 此问题与构建目录位置有关。

    它可以完美地用于.c 和.o 文件。

    如何将代码从 CCS 加载到 cc2650stk?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以在 Linux 上使用 Uniflash 将二进制文件下载到 CC2650STK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法生成 bin 文件。 仅.c、.o 和.native 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您在 Windows 上运行此程序以节省您的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否能够在 CCS 窗口中生成.bin 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够在 Windows 上从 Cygwin 生成 bin。 如果我使用 CCS、它会生成 elf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Windows 上运行 CCS 时收到此错误。

    未找到 arm-none-eabi-gcc 命令。