This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:F128

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/727998/cc2650stk-f128

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2650CC1310UNIFLASH

您好!

要开始使用 sensortag、我需要从6LoWPAN 网络控制 sensortag 上的 LED。 如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在运行 cc2650stk 的 UART 回显。
    它打印系统打印输出、并在 UART 上打印:回显字符
    当我输入一个字符时,它不会回显!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您运行哪个 UART 回波示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我运行 Resource Explorer/软件/TI-RTOS 中针对 Tivac-v:2.16.00.06/开发工具/CC2650Sensortag /驱动器示例/UART 示例/UART Echo 提供的 UART 回显
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 Tivac-v:2.16.00.06的 TI-RTOS? 为什么要在 CC2650STK 上运行 Tivac 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想测试 UART ...
    测试 UART 时应该以哪个示例为例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无 tivac。 这是典型的气象。 我仅在 CCS 上运行 ti RTOS 示例。 但 UART 不会回显。
    我执行了 xdsdfu -m 和 xdsdfu firware.bin 命令。 但仍然没有 UART 回波输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 Windows 上运行 UART echo 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 仍然没有输出。是否与 XDS 有关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 UART 终端上看到如下所示的"回显字符:":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。无论我输入什么内容、比如 uve 完成、我都会看到它。
    实际上、我认为代码是我输入的代码、它应该显示正确吗? 那么、如果在终端上、您的输出应该像 yykcchheenn 一样、对吧? 因为必须回显任何 u 输入? 对吧?
    我只有 ykchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、回显示例仅在您在控制台中键入 ykchen 时输出 ykchen。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、还可以。 那么、这就开始工作了。 但为什么不输出 UDP 客户端服务器代码? 我只加载了代码的客户端、至少由于服务器未连接、它的打印不可访问。 但它在 UART 上显示为完全空白。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您在构建 UDP 示例时发生了错误。 就个人而言、我建议您设置 Instant Contiki 来构建二进制文件、以便再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否在您的上运行相同的 RPL 和 UDP 并向我展示输出。 不是您发送给我的链接、您执行它时显示的两个 launchxl 的链接。 请您在您的系统上尝试、如果可能、请在您单击"调试"后逐步执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为我再次执行这些步骤会对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    而不是 CCS 调试步骤。 如何打开串行终端或 COM 端口?我需要为客户端和服务器端执行这些步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当在炉灶上进行 IDO 时,它无法输出 APP。 如何使 cotja 中的电机运行为 cc2650stk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需启动 TeraTerm 并打开 XDS110应用仿真的虚拟 COM 端口、以检查 UDP 示例的 UART 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在点击 CCS 上的"Debug"后查看步骤。"Serial"窗口如何打开等?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通常使用 UART 打印调试消息、而不使用 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我第一次更改调试设置(project->rightclick->debugconfigurations)时,它会显示诸如 netwokr、routing 等信息 但是、当我第二次单击"调试"时、它再次为空。原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道。 使用 CCS 时似乎遇到了很多问题。 为什么您不只使用 UART 调试打印?