This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:USB 模块当前未使用

Guru**** 2763605 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1188517/cc2531-usb-module-is-not-currently-being-used

器件型号:CC2531

各位专家:

我们的客户对 CC2531有疑问。

如果 USB 模块当前未被使用、那么 VUSB 是否可以保持打开或者必须连接到+3.3V?

此外、如果不必将 Vusb 连接到+3.3、是否应通过电阻器将其下拉?

我们看到以下 E2E 帖子:
(+) CC2531 -未使用的 USB -其他无线技术论坛-其他无线- TI E2E 支持论坛

在此主题中、用户询问是否可以将所有 USB 引脚(包括 DVDD_USB 引脚)接地、而不是将其保持开路。   事实上、这会引起 USB_P、USB_N 以及 DVDD_USB 引脚是否可以保持未连接的问题?

 我们希望收到您的确认。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    如果不使用它、我们更倾向于将其接地。 至于下拉电阻器、我会将其转发给我的团队、并让他们听到一声蜂鸣声。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    当 USBCTRL.USB_EN = 0时、USB 被禁用、所以引脚是接地还是悬空都无关紧要。

    但最好将其接地、使其处于已知状态。

    此致