请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2531 各位专家:
我们的客户对 CC2531有疑问。
如果 USB 模块当前未被使用、那么 VUSB 是否可以保持打开或者必须连接到+3.3V?
此外、如果不必将 Vusb 连接到+3.3、是否应通过电阻器将其下拉?
我们看到以下 E2E 帖子:
(+) CC2531 -未使用的 USB -其他无线技术论坛-其他无线- TI E2E 支持论坛
在此主题中、用户询问是否可以将所有 USB 引脚(包括 DVDD_USB 引脚)接地、而不是将其保持开路。 事实上、这会引起 USB_P、USB_N 以及 DVDD_USB 引脚是否可以保持未连接的问题?
我们希望收到您的确认。 谢谢你。
此致、
Gerald