This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZSTACK3.0.2 -潜在的 NULL 指针解除引用

Guru**** 2936840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1188535/cc2530-zstack3-0-2---potential-null-pointer-dereference

器件型号:CC2530

当我在现场系统中遇到问题时、我将使用更新的静态分析工具重新检查代码。

在 Components/stack/zdo/ZDProfile.c 中的以下代码中、dstAddr 可能为空(我对其进行了测试)。

当它为空时 、会调用 fillAndSend、其中空指针通过 ZADDR_TO_AFADDR 宏解引用。

afStatus_t ZDP_MgmtPermitJoinReq( zAddrType_t *dstAddr, byte duration,
                                  byte TcSignificance, byte SecurityEnable )
{
  (void)SecurityEnable;  // Intentionally unreferenced parameter

  // Build buffer
  ZDP_TmpBuf[ZDP_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ_DURATION] = duration;
  ZDP_TmpBuf[ZDP_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ_TC_SIG]   = TcSignificance;

  // Check of this is a broadcast message
  if ( (dstAddr) && ((dstAddr->addrMode == Addr16Bit) || (dstAddr->addrMode == AddrBroadcast))
      && ((dstAddr->addr.shortAddr == NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVALL)
          || (dstAddr->addr.shortAddr == NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVZCZR)
          || (dstAddr->addr.shortAddr == NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVRXON)) )
  {
    // Send this to our self as well as broadcast to network
    zAddrType_t tmpAddr;

    tmpAddr.addrMode = Addr16Bit;
    tmpAddr.addr.shortAddr = NLME_GetShortAddr();

    fillAndSend( &ZDP_TransID, &tmpAddr, Mgmt_Permit_Join_req,
                      ZDP_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ_SIZE );
  }

  // Send the message
  return fillAndSend( &ZDP_TransID, dstAddr, Mgmt_Permit_Join_req,
                      ZDP_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ_SIZE );
}

其中的正确实施是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我建议添加逻辑以忽略此类情况、以便在检测到后及早返回或分配有效值、无论是通过此级别还是通过 MOT_ZdoMgmtPermitJoinRequest 上限。

    此致、
    Ryan