This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:F128

Guru**** 2883480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/727998/cc2650stk-f128

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2650CC1310UNIFLASH

您好!

要开始使用 sensortag、我需要从6LoWPAN 网络控制 sensortag 上的 LED。 如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 PowerPoint 的第1步中选择 GNU 编译器版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 Windows 系统上下载并安装 gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-win32.exe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经安装了 gcc-arm-none-eabi-7-2017-Q4-majer-Win32、它位于 ccsv8文件夹中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否通过执行步骤屏幕截图来说明您在 Windows 系统上是如何执行的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您在步骤5中未使用正确的编译目录、在步骤6中编译应课税项至 elf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从文件系统和工作区尝试了该构建目录。 但它不适用于.elf 文件。 GNU 版本可能是一个问题。 我不知道。 我正在使用 ccsv8。
    但是、当我构建.c 文件时、它显示为没有构建;成功构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在步骤6和7中向我展示您的新设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 PowerPoint 中执行步骤3?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 但我不加载整个 contiki 文件夹。 就是我需要的特定示例。(例如-- helloworld)。
    但导入完整 contiki 文件夹时也会显示错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须更冷地加载整个 contiki。 我只是在我的 CCS 上测试 hello-world、它可以毫无问题地构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以截屏您的构建目录和路径变量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以将路径变量填满吗?
    我的窗户是64位的。 arm-none-eabi-gcc 是 Win32。 我是否应该添加 win64版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下列出了完整路径变量内容:

    C:\Program Files\Git\bin;C:\Program Files\Git\us\bin;C:\ti\ccsv8\tools\compiler\gcc-arm-no-eabi-7-2017-Q4-majin-win32\bin;C:\ti\ccsv8\ccs_base\analysis\ti\tis\\ccs\\ccs\\ccs\\ccsv8\common\\ccs\in\ccs\in\cmis\\ccs\in\cmis\\ccs\\ccs\\ccsv8\bin\cmis\\cmis\\cmis\\cmis\\cmis\\cmis\\cmis\\cmis\\cmis\\cmis\\ccs\\cmis\\cmis\\cmis\\ccs\\cmis\\cmis\\cmis\\ccs\\ccs\\cmis\\cmis\\ccs\\cmis\\cmis\\ccs\\cmis\\ccs\\cmis\\ccs\\cmis\\ccs\\cmis\\c /ti/ccsv8/eclipse/jre/lib/i386 /ti/ccsv8/eclipse/jre/bin /ti/ccsv8/eclipse/jre/bin/client files\arm\RVI\GDB\3.3\8;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\NPM Cloud Foundry;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn;C:\Program Files (x86)\bracks\b\fs18;C:\Program Files\Git\ti;C:\CCS\v8\r \CCS\r /Git/bin \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r /../tpi /../../common/uscif /../../common/bin /xmldb/trace_config/devices /xmldb/trace_config/setup /xmldb/aet_config

    我还运行 Windows 64位并使用 arm-none-eabi-gcc Win32版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、即使您已经使用 CCS 版本8完成了。 那么为什么不在我的中生成.elf 文件。 可能会出错的地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重做步骤、并确保在步骤3中添加源文件夹时使用 Contiki-NG 文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 相同的误差。
    能否向我提供任何使用 Windows 操作 CCS (6LoWPAN)的人员的联系人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您只能从这个 E2E 论坛获得帮助。 您能否在最新测试中再次提供 CCS 的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然得到错误 gmake;No rule to make target。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能向我展示您最新步骤的屏幕截图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 Uniflash 时、我收到此错误。 可以做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您必须执行 apt-get 安装这些库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否将您的(git 克隆)整个 contiki 文件夹发送给我、您可以使用该文件夹构建 UDP 客户端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个 contiki-ng 的 zip 文件太大、无法附加到 E2E 论坛中。 我只需对原始 Contiki-NG 文件夹进行 git、然后根据 PowerPoint 修改 Makefile。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法构建您的项目 udp-server-client。 它显示-

    /home/ignitarium/ti/ccs810/ccsv8/utils/bin/gmake -k -j 4 udp-client.elf -O

    未定义目标、使用目标"本机"
    gmake:***没有将目标设置为'udp-client.elf'的规则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的项目是在 Windows CCS 中构建的、我不确定它是否可以在 Linux CCS 上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 Ubuntu 16.04 AMD64 VM 上设置 CCS8.2、并且可以按照 CCS 中的步骤构建 udp-client.elf、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否逐步向我展示一下您在 Linux 上是如何实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照 PowerPoint 中的步骤操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您克隆哪个 contiki? 您要在终端右侧复制粘贴的 PPT 中的同一个文件?
    此外、第一步是设置 contiki 软件- CCS 上的链接必须执行任何操作。 因为我一开始只使用 git 克隆..
    我不对设置 contiki-SW 链接执行任何操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何添加路径 gIT/bin 和 gIT/usr/bin。 您是否添加了它或它是否已存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我执行 git 克隆 github.com/.../contiki-ng.git"
    2.我将/usr/bin 和/usr/share/git-core 添加到路径变量中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我让它在不添加路径的情况下同时运行 UDP 客户端和 UDP 服务器。 我没有更改路径变量。 保持不变。
    编译目录出现问题。
    如何将代码加载到 sensortag 上?
    我应该在代码中为以下项做什么:一个传感器节点必须在 Tx 中、另一个在 Rx 中。 因此、当 Tx 传感器发送 msg (或 buttonpress)时、Rx 传感器应使 LED 闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以使用 CCS 或 Uniflash 将二进制文件下载到 sensortag。 有关 UDP 服务器/客户端示例的 LED 闪烁、请参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../using-contiki-udp-client-to-send-onoff.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何获取此代码的二进制文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 CCS 中自行构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在加载到 sensortags 后、我应该看到 RPL-DP udpclient 和 udpserver 的输出是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-run-contiki-udp-serverudp-client.html 上的这些文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行 udp-客户端和服务器的命令? 链接中未给出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后它们将自动运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 如中所示、您需要一个命令权限才能开始执行。
    例如,如果在本机运行
    它类似于:
    在 CLI 中,u 给出 make 命令。 因此、它适用于原生目标
    然后运行./project.native。
    此时它显示输出。
    但这些适用于本机文件
    为指定目标(非本机)运行的 COM 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要 CLI 等任何内容、UDP-server/client 将在上电后自动输出 UART 消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当我进行调试时、我会遇到诸如无法打开.out 文件之类的错误、因为.out 尚未生成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 应生成用于调试的.elf、而不是.out。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何查看 UART 输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Linux 上没有这方面的经验。 您可以尝试访问 pablocorbalan.com/getting-started-with-ti-cc2650-launchpad 、其中显示了如何在 Mac OS 上执行该操作、但我认为 Linux 与之类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello-world 现在显示错误。我是使用本机构建的。 它仍然不会将 stdio.h 文件作为文件提供。 您能否在您的上尝试一下、并告诉我为什么会出现此错误。