This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650和 ZigBee 开发

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1352R, CC2652R, CC2538, CC2530, CC2650EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/731723/cc2650-and-zigbee-development

主题中讨论的其他器件:CC2650CC1352RCC2652RCC2538CC2530CC2650EMK、Z-STACK

您好!

我们可以在 CC2650网页上看到 、它支持 ZigBee。
Z-Stack 适用于 CC2530、 CC2531和 CC2538 、 适用于  CC26x2和 CC13x2的 SimpleLink Zigbee SDK。
除了 CCS 之外、我还应该使用什么来对 CC2650进行编程、从而使用 ZigBee 协议发送数据?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    是的、您可以将 CC2650与 Zigbee 结合使用、但这是一款仅支持 Zigbee HA 1.2.2a 的传统器件。 这是一个非常旧的软件、我建议切换到我们的新器件、例如 CC2652R 或 CC1352R、因为这些器件每季度都会发布 SDK 版本、并进行改进和修复、支持最新的 Zigbee 3.0、同时支持 CCS 和 IAR。

    CC2530和 CC2538还支持 Zigbee 3.0、但 SDK 处于维护模式。

    CC2650仅支持 IAR EWARM 7.40.2、不支持 CCS。

    您是否具有带 SmartRF06EB 的 CC2650EMK? 这将使您能够使用您创建的映像刷写设备。

    最棒的
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    没有、我本来打算购买 SimpleLink SensorTag 调试器 DevPack 来刷写它、但我不知道 CCS 不支持 CC2650。 我最近获得了这个 CC2650、当时我想知道如何对它进行编程、因为我已经使用了 sone ZigBee 网络。

    如果我真的需要 ZigBee 功能、我将切换到新功能。

    此致
    Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZigBee 3.0剂量'NT 支持 cc2650?
    我可以将 cc2650闪存为 cc2652吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持、CC2650不支持 Zigbee 3.0、您无法将 CC2650闪存为 CC2652。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、

    Zigbee 3.0支持的唯一器件是旧版 CC2530/CC2538 (Z-Stack 3.0.1)和新的 CC2652/CC1352器件(Z-Stack 3.x)。

    正如 YK 提到的、您无法将 CC2650作为 CC2652进行刷写。

    最棒的
    肖恩