Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
您好!
我们计划使用器件上的 CC2530芯片来实现 ZigBee 功能、并且器件的 MCU 通过 SPI 接口连接到 CC2530芯片。
通过参阅文档 SWRA312、我们计划遵循 CC2530-ZNP 架构与 CC2530芯片进行通信。
但是、我读取了以下线程、并指出 Z-stack 3.0.1不支持 SPI。 是真的吗?
谢谢。
Todd