This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538和 Z-Stack Linux 网关集成

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/730265/cc2538-cc2538-and-z-stack-linux-gateway-integration

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我计划将 CC2538与 Z-Stack 3.0配合使用、我们希望通过 Z-Stack Linux 网关通过 UART 通信将具有 ZNP 的 CC2538连接到 BeagleBone。

是否有人可以告诉我需要对 CC2538 ZNP 进行哪些修改才能启用上述接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考 e2e.ti.com/.../2323487中的讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yikai:

    感谢您的回复。

    因此,基本上,如果我使用 enable_mt_SYS_RESET_SHUTDOWN 标志集生成十六进制文件,它应该可以运行时钟,对吧?

    ZNP 将通过 UART 进行通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    如果我有任何问题、我会回来找您。