Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他部件:CC2531、 Z-stack
我可以将十六进制代码加载到 CC2531 USB 软件狗代码中、并使用此工具运行应用。 但是、当我安装在选择 CC2530的同一编译器中构建的十六进制文件并将其加载到 CC2530嵌入式芯片中时、我的应用在尝试初始化 Zigbee 芯片时停止。
我的网关是 Windows 机器、我通过 UART 连接到 CC2530。 在 hex 文件中是否需要执行其他操作来启用 CC2530的功能?
谢谢你