This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530固件

Guru**** 2555240 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/729420/cc2530-cc2530-firmware

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

  我们希望使用 CC2530在器件上实现 ZigBee 功能。 为了构建 CC2530的固件、我们下载 Z-Stack 3.0.1并使用 IAR 8051构建十六进制文件。

  Z-Stack SDK 是否包含 ZigBee 协议和802.15.4 MAC 层功能? 还是 Z-Stack SDK 仅包含 ZigBee 协议? 我们是否应该下载任何其他 SDK 来构建802.15.4 MAC 层映像、从而使射频 Tx 和 Rx 正常工作?

   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想运行 Zigbee 应用、Z-Stack 已经足够好了、我认为您不需要任何您所说的802.15.4 MAC 层功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    YK 是正确的、您无需担心它。

    MAC 层功能(用于无线电控制)集成在 Z-Stack 中。


    此致、
    Toby