This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:闪存、安装

Guru**** 2608065 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2540, CC2650STK, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/729257/cc2531-flash-install

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: CC2540CC2650STKCC2538DKCC2652R

您好!

我正在尝试建立一个网络、将 BeabgleBone Black 作为网关 、并将 CC2650stk 传感器标签和 CC2531监听器用于 ZigBee 和 CC2540用于 BLE。 那么、我的问题是、我能否闪存这些监听器(CC2531和 CC2540)、以便在 BBB 中用于 Zigbee / BLE 的 ZStack Linux 网关中使用、而不使用 CC 调试器。 我有一个射频智能06板、IAR、Code Composer 和闪存编程器2。 例如、我可以使用它们刷写 CC2650stk、因此无需 CC 调试器或任何新硬件即可刷写 CC2531/CC2540吗?  

此致、

Nedim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、您必须使用 CC 调试器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,陈益凯先生,

    感谢您的快速响应。 很遗憾听到这个消息。 我还有 cc2538dk、也许我应该使用其中一个作为网关。 主席先生,我很可能会再问你一些问题。 但是、现在、谢谢。

    此致、
    Nedim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许您可以考虑使用最新的 CC2652R 而不是 CC253x 来运行系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更愿意用我已有的硬器件来处理这个问题。 但是、在我们评估我们将看到的情况后、 也许我今天会在会议结束后再问一些问题。 然后、我将单击"已解决我的问题"。
    再次感谢、
    此致、
    Nedim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、
    我找到了硬件 CC 调试器。 如何使 CC2531随时可与 BBB 网关配合使用。 我可以阅读哪个文档。
    此致、
    Nedim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/.../swra276.pdf