请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 主题中讨论的其他器件: CC2530
您好!
我让 CC2538 (协调器、ZStack 3.0.1)加入一些 CC2530终端设备的网络。 (1个协调器加入多个终端设备)
我的情况
实际上、在 CC2538中、我创建了一个数组、用于存储所有连接的终端器件16位短地址、64位地址和我自己定义的"器件 ID"。 建立 ZigBee 网络后、可以存储所有终端设备地址信息。 没关系。 但是、当其中一个终端设备丢失时、我希望协调器可以删除丢失的终端设备地址信息。 但我发现在协调器端没有针对丢失的终端设备触发任何事件!!
问题
当 Zigbee 网络形成时、CC2538协调器和 CC2530终端器件将跳转到 ZDO_State_change。 但是、当其中一个终端器件断开连接时、CC2538协调器不会跳转到 ZDO_State_change。 那么 、对于丢失的终端设备、Zstack3.0.1 (协调器侧)中是否触发了任何其他事件? 如果没有、 是否有任何方法/或 API 函数调用可以处理这种情况? 请提供建议。
非常感谢
林小龙