This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:CC2650F128

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/727198/ccs-cc2650stk-cc2650f128

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 jlink 底座和传感器标签 cc2650f128。 为了了解此标签的引脚、我决定通过 GPIO 程序启动。 我决定测试示例程序引脚中断、但我无法理解该程序是如何工作的? 我需要程序说明。 此外、程序中指定的 led0和 LED1引脚 A 也是什么。 请恢复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不熟悉此 CC2650平台、我建议 您首先访问 software-dl.ti.com/.../overview.html、了解 SimpleLink Academy。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Athulya、

    正如 Yikai 所建议的、您应该查看 Simplelink Academy。 此外、您还应阅读示例项目自述文件以查找有关每个单独项目的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yikai!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    simplelink 下载仅支持 windows。 您是否具有 Linux 版?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 e2e.ti.com/.../607282中的讨论