This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520在 Rx 模式下的二次谐波抑制

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/727096/cc2520-cc2520-2nd-harmonic-emisions-in-rx-mode

器件型号:CC2520

我们有相同的问题。 有两种平衡-非平衡变压器、即分立式设计和芯片设计。 由于我们的分立式平衡-非平衡变压器设计在 RX 模式下未达到 EU 标准、因此我们将使用芯片平衡-非平衡变压器重新设计器件。 因此、我们非常想知道芯片平衡-非平衡变压器是如何针对谐波问题工作的。  

关键问题是、是否有人使用 CC2520并通过了 EU 标准? 使用分立式平衡-非平衡变压器或芯片平衡-非平衡变压器?

 

非常感谢

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    在另一个线程中进行调试有很多指导、因此我建议您首先确定导致辐射的原因。

    CC2520已在市场上推出超过10年。 在该时间段内、欧盟部署了大量使用此器件的产品。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    在2.4GHz 的谐波下、此设计的布局极其重要。 只需移动一个电容器、您就可以从工作正常的滤波器转变为根本不工作。

    这是我们在良好布局技术方面所做培训的一张幻灯片。

    同样、片平衡-非平衡变压器的接地也非常重要、如果接地不良、则不起作用。

    此致、
    /TA