This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2538:ZigBee3.0 ZNP-host-framework

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/726780/ccs-cc2538-zigbee3-0-znp-host-framework

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否有 计划发布 ZigBee3.0 ZNP-host-framework?  

BR.AC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、TI 会发布 Z-Stack 3.0 Linux GW 参考设计、但不会发布 ZigBee3.0 ZNP-host-framework。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 TI 会发布 Z-Stack 3.0 Linux GW 参考设计。
    我想知道 ZigBee3.0 ZNP-host-framework 版本的时间表。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有这样的日程安排 Alvin、我们可以在必要时在论坛上对此进行讨论。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。