This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:LAUNCHXLCC1352P-2如何使用 PA 和 SubG、2.4G 输出?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/725652/cc1352p-launchxlcc1352p-2-how-to-use-pa-and-subg-2-4g-outputs

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1352RLAUNCHXL-CC1352R1

您好!

 看到 LAUNCHXLCC1352P-2原理图时、我感到很兴奋、有点困惑。 如果有人可以帮助我澄清以下问题、请:  

有4个输出/射频接口端口---- 2.4G (P11)、SubG (P12)、PA (P13)----所有这3个端口都标记为"DNM"以进行可选组装;  

并通过射频多路复用器/开关(U32)路由到单个 SMA (J7)。 鉴于此、我的问题是:  

1) PA (引脚5和6)是否在 CC1352P 内部连接到2.4G 和/或 SubG TX 路径? 如果是、选择的工作原理是什么? 请
   请在《技术参考手册》(我指的是 swcu185a)中向我介绍相关内容的章节。

   尝试了解 SubG 操作的假设-我应该将 P12用于接收、将 P13用于发送吗?

2)使用多路复用器/开关和(2.4G、SubG、PA)通过 J7或 A1实现组合输出的目的/优点是具有通用天线  
   并能够选择射频信号链? 我想这种切换会自动由堆栈控制、而不是由用户代码控制  
   (使用 DIO28-30)?

   如果是这种情况-如果用户计划随 P13填充 P11和/或 P12、我假设 U32、J7/A1是可选的。 也许不是  
   甚至在不需要 PA 时填充 P13 (类似于"CC1352R"运行模式)。

请提供建议。 感谢您的及时关注和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SmartEnrg、

    在 LaunchPad 上、所有射频输入/输出均通过射频开关(U32)连接到同一 PCB 天线。 射频连接器可接入各种射频路径进行测试和评估。 射频端口之间没有内部连接。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik、
    (稍微更改主题)关于:LAUNCHXL-CC1352R1 -我是否可以将 P11、P12用于两个单独的天线(因为不涉及 PA)?
    还是相同的设计原理也适用于该应用? 在哪一个中--我应该使用 U28、RX_SWITCH 和组合天线 J7/A1?
    请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 P11和 P12用于 CC1352R 和 CC1352P 上的单独天线。 对于 CC1352P、您还需要一个开关、因为 PA 端口将仅为 TX、而另一个端口(2.4GHz 或低于1GHz、具体取决于您使用 PA 的频段)将仅为 RX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    我正尝试向您发送一个带有此问题后续问题的 PM -但它出现了错误。 说出"您无权访问此服务器"的内容。 请告知我如何向您发送 PM。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考 LAUNCHXLCC1352P-2
    我的典型用例是 SubG 和 BLE、可以同时运行-例如、6LoWPAN 数据包会在 SubG 和 BLE 通道之间不时路由/流式传输。
    很想学习,因为射频开关在 SubG、2.4G 和 PA 之间杂耍(多路复用)流量--多路复用/开关逻辑是如何工作的?
    我的意思是、假设通道之间的切换必须非常快、以防止/最大程度地减小下降(接收)的可能性
    )数据包。 对于 RF 性能的一般恶化、对网络带宽的不利影响、是否存在任何问题? 是否有任何可用的特性数据?
    本质上、作为我评估过程的一部分、我尝试将 CC1352P 与 EFR32MG12P433F1024GM48进行比较-尤其是1352P 的工作方式和性能、因为 PA 不是每个频段/无线电专用的。
    请提供建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以在 dev.ti.com/.../上参阅 DMM 指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SmartEngr、

    射频开关的开关时间比 RX、TX 和不同频带之间所需的开关速度快得多。 因此、开关本身不会对射频性能施加任何限制。

    当然、同时运行多个协议将需要时间多路复用、在设置各种连接时必须考虑这一点。 对于任何类似的对讲机、包括您提到的对讲机、都是如此。

    正如 YK 所说、我建议查看 DMM 指南。

    谢谢、
    Fredrik