This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:远程控制模块

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, REMOTI, TIMAC, CC2530ZLLRC-RD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/725223/cc2630-remote-control-module

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件:CC2650RCRemoTITIMACCC2530ZLLRC-RD

我们的客户希望使用 ZigBee 远程控制、因此无需远程控制即可访问网络。 现在有几个问题。
1.远程控制广播时,可以接受已进入网络的设备;但如果某些设备未连接到网络,则无法接收广播。 我们执行的是远程控制、最初预计在没有主机的情况下、即器件不会进入网络、至少可以由远程控制控制控制控制。 但是、由于无法接收、因此无法通过遥控器进行控制。 请问,我如何才能获得一个未连接到网络的模块或一个连接到网络的模块来接收遥控器的广播信息(遥控器未连接到网络)?

2.与门锁模块一样、这种使用轮询来节省功耗的器件、远程控制应用应该如何更方便?

此致、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您是否参考了 CC2530ZLLRC-RD、RemoTI 和 CC2650RC 资源? 您是否使用的 TI EVM 和 RF4CE 软件代码示例不能按预期工作?  如果是这种情况、请提供监听器日志。  TI RF4CE 解决方案在任何情况下都被弃用、如果您希望将两个器件都连接到网络之外、那么您可能会在 BLE 或 TIMAC 解决方案中取得更大的成功。 您是否尝试使遥控器的功耗比已提供的示例代码更低?

    https://www.zigbee.org/zigbee-for-developers/network-specifications/zigbeerf4ce/


    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 Zigbee 规范、除非设备加入 Zibgee 网络、否则无法接收任何消息。 根据您对应用的描述、我建议您使用 BLE 而不是 Zigbee。 在这种情况下、您可以将远程控制器作为 BLE 广播设备、并将接收器节点作为 BLE 观测器来实现它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您是否有任何后续问题或能否关闭此帖子?

    此致、
    Ryan