Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, REMOTI, TIMAC, CC2530ZLLRC-RD
主题中讨论的其他器件:CC2650RC、 RemoTI、 TIMAC、 CC2530ZLLRC-RD
我们的客户希望使用 ZigBee 远程控制、因此无需远程控制即可访问网络。 现在有几个问题。
1.远程控制广播时,可以接受已进入网络的设备;但如果某些设备未连接到网络,则无法接收广播。 我们执行的是远程控制、最初预计在没有主机的情况下、即器件不会进入网络、至少可以由远程控制控制控制控制。 但是、由于无法接收、因此无法通过遥控器进行控制。 请问,我如何才能获得一个未连接到网络的模块或一个连接到网络的模块来接收遥控器的广播信息(遥控器未连接到网络)?
2.与门锁模块一样、这种使用轮询来节省功耗的器件、远程控制应用应该如何更方便?
此致、
Steven