This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:OpenThread 演示套件申请

Guru**** 2767625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531USB-RD, LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/726310/launchxl-cc26x2r1-request-for-a-demo-kit-on-openthread

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他部件:CC2531USB-RDCC2531EMK

我需要帮助。 我想替换视频中的演示: https://training.ti.com/connect-thread-demo?cu=1136411 ,标题:Connected Home Thread demo,Nick Smith。

因此、我需要:

5 CC26x2 SimpleLink (4个传感器+ 1个用于边界路由器的网卡)

1个 BeagleBone Black (用于边界路由器)

您是否知道视频中的恒温器角色 CC26x2卡上安装了哪种显示器?

另一个问题:我是否也可以使用 CC2531USB-RD 来监听 PC 的电报?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    您可以从其产品页面订购 LAUNCHXL-CC26X2R1器件(单击链接)。

    您可以从其产品页面 https://beagleboard.org/black 订购 BeagleBone Black

    演示中使用的 LCD BoosterPack 是430BOOST-SHARP96。 但是、它目前已过时、无法订购。 分辨率为128x128的 BoosterPack 即将在几周内发布、您可以订购。

    关于监听器硬件、您可以将 CC2531EMK 与 Ubiqua 协议分析器结合使用来监听 Thread 网络。 阅读《Thread 用户指南》、了解如何使用 Ubiqua 设置监听器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的及时支持!
    Francesco de Antoni