您好!
我想知道我运行 CoAP 服务器的 cc2538的功耗来自 cetic/6lbr repo (Contiki OS 分支)。
MOTE 连接 到 TI SmartRF06 (右侧的开放式基座)
基座通过 USB 3.0端口中的 USB 电缆(连接到我的 Mac)进行连接。
我遵循了本指南
https://thingschat.blogspot.com/2015/04/contiki-os-using-powertrace-and.html#comment-form
并具有四个参数:
所有 CPU (CPU 处于激活模式时的总节拍数)、所有 LPM (低功耗模式时的总节拍数)、所有 TX (发送)和所有 RX (接收)。
对于总能量、有一个公式需要所有4个组件(CPU、LPM、TX、RX)的电压和电流。
我已经检查了 cc2538数据表
"="">http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2538.pdf
and from what I get the RX current is 20mA, and the TX current is 24mA. What about CPU and LPM?
Thanks