This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650stk:F128

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, BLE-STACK, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/725514/cc2650stk-cc2650stk-f128

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACKCC2650CC2640

在 cc2650stk 中、BLE 固件是否可以根据我们的应用进行升级、是否可以用于对6LoWPAN 进行编程和更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是有可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在 CC2650上执行 OAD。 请参阅安装程序随附的 BLE-Stack 用户指南中的“无线下载”部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否将用户指南发送给我或将其链接到此处!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 CC2640 BLE OAD 用户指南供您参考。

    e2e.ti.com/.../CC2640-BLE-OAD-User_2700_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、执行此 OAD 后、可以升级6LoWPAN 固件。 用户指南对 BLE 固件进行了很好的说明。但我正在使用6LoWPAN,所以我需要使用该 BLE 固件更新6LoWPAN 固件。
    此外、是否可以同时在 cc2650sensor 标签套件上使用 BLE 和6LoWPAN 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,在 cc2650sensor 标签套件上没有足够的 RAM/Flash 来同时运行 BLE 和6LoWPAN 模式。