This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520

Guru**** 2527790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/725254/cc2520-cc2520

器件型号:CC2520

我想知道 对于这个器件型号、以 dB 为单位的最佳 RSSI (接收信号强度指示器)精度是多少、我假设在接收信号高功率水平上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hatem、您好!

    请参阅数据表中的第5.7节。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    第5.7节中的规格涵盖了整个动态范围、可能提供的精度最差。 通常、信号强度越高、精度越高、因此我想知道动态范围高端对应的精度是多少(高功率级别、例如-20dBm 至-40dBm)

    此致
    Hatem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    第5.7节中的规格涵盖了整个动态范围、可能提供的精度最差。 通常、信号强度越高、精度越高、因此我想知道动态范围高端对应的精度是多少(高功率级别、例如-20dBm 至-40dBm)

    此致
    Hatem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hatem、您好!

    我们不会提供任何超出数据表中所能找到的数据。 不过、一般来说、在较高的输入功率水平下、RSSI 的精度不会明显提高。

    谢谢、
    Fredrik