This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZigBee 堆栈版本3是否在具有256K 闪存的 CC2538上运行?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/724902/cc2538-does-zigbee-stack-version-3-run-on-cc2538-with-256k-flash

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

我们在开发实验室中使用513K 版本(因此我们现在无法验证)、但查看存储器映射、它看起来 ZStack 3.0.1版堆栈仍然低于128K、这意味着我们可以使用 OTA 下载转到256K 闪存并保留。

 我们非常想知道、在大规模部署中进行成本预测的目的、因为2538与256K 闪存之间的价格差异很大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我正确地记得、CC2538的 Z-Stack 3.0.1示例占用的闪存大于128KB 但小于256KB。 我想您可以使用256KB CC2538、但它无法进行片上 OTA。