This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:在进行程序更新版本后发出问题以保持 ZigBee 传感器的连接。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1188948/cc2652r-issue-to-keep-connection-of-zigbee-sensors-after-making-an-update-version-of-the-program

器件型号:CC2652R

大家好、我使用的是 CC2652R 板和 zc_CIE 示例、但我需要对代码进行一些更改、当我将其安装在板上时、我丢失了 ZigBee 传感器和 TI 板之间的配对。 为了保持器件之间的连接、我应该怎么做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您是如何执行更新的、它是否涉及擦除闪存和/或重置为出厂新设置?  您将需要维护 NV 存储器内容、以便将 ZigBee 传感器保持在网络上。  您将注意到、如果网络以与以前相同的条件(PAN ID、网络密钥、通道等)启动和运行、则 NV 存储器是否会被保留。  否则、在 ZC 更新时没有响应后、第三方设备可能会离开网络。  您会在监听器日志中看到有关行为的更多信息。

    此致、
    Ryan