This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7:功率放大器的+10dBm IPC 选择

Guru**** 2579515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1182864/cc2652p7-cc2652p7-10-dbm-ipc-selection-for-power-amplifier

器件型号:CC2652P7

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1162204/cc2652p7-10-dbm-ipc-selection-for-power-amplifier?keyMatch=SWRA729

在继续上述链接的问题时、

我无法从 Murata 网站获取 LFB182G45BGEF296部件。

无论您是从 Murata 获得此器件、还是从其他制造商获得任何其他新器件、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    您是否在 Murata 的网站上搜索过类似的 LC 平衡-非平衡变压器?   SWRA629 还列出 了可在线找到的 LFB21868MDZ5E757。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    此 SWRA629参考设计适用于2.4GHz 常规端口和低于1GHz 端口。

    这是否可用于高功率 PA (+10dBm Tx 端口)?

    我指的是 SWRA729和 SWRA640g 应用参考手册。

    请参阅下表、了解高功率端口 SWRA640g 第28/39页。

    如果我错了、请澄清一下。

    谢谢

    Suresh

    9789010168

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请耐心等待、因为 SimpleLink 硬件专家将在1月3日之前休假。  我相信这两种平衡-非平衡变压器都可以使用、但您可以联系 Murata 以获得进一步的澄清和其他建议。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    如上一个主题中所述、Murata 网站并不总是使用所有可用器件进行更新。 请直接联系 Murata 销售人员(例如、电话或电子邮件)以申请器件。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    我联系了 Murata。 它们具有该部件。 我获得了数据表以及 Proto 所需的样片。

    谢谢

    Suresh