This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:适用于 CC2652P 的平衡-非平衡变压器

Guru**** 2929310 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1189158/cc2652p-balun-for-cc2652p

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

您好 TI?  

我有用于 CC2652P 和 CC1352P 的差动设计。  

 在 PA 输出中、总是具有相同的动态特性(对于2.4GHz 功率放大器输出、则具有附加的动态特性)。 与 LAUNCHPADCC1352P2相同。

CC1352P 的设计工作正常、但  CC2652P 的设计存在功率放大器问题。  

所连接的电路适用于 2.4GHz 的 CC2652p 功率放大器输出?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供有关 CC2652P PA 输出问题的更多详细信息吗? 如果没有对问题的说明、则很难进行调试。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我同意 Zack。 您看到了哪些问题?  

    匹配电路看起来不错。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 PA 的通信距离(>5dBm)非常短、甚至小于或与不使用 PA (>=5dmb)的通信距离相同。

    但对于 CC1352、它的工作方式非常完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经测量了传导性能? 如果正常、我们需要查看硬件设置。

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否碰巧有相同的电路板来执行 ABA 交换? 通过将此 IC 移至另一个相同的电路板并在此电路板上安装已知良好的 IC、我们可以确定它是电路板还是 IC 问题。

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bun Kuch

    非常感谢、  

    我曾尝试在同一电路板上进行测试、但未成功重新焊接。

    电气原理图中的设计是相同的、让我感到震惊的是、我的 CC1352设计工作良好、CC2652 (不同层板)设计始终具有短距离功率放大器。

    是否有任何文档解释了如何计算 PA 输出中无源组件的值?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们开始使用的阻抗匹配应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf?ts=1674663168443&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您觉得电路板有问题、请随时提交设计审查。 同时进行第二双眼是一件很好的事情。

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    Bun