This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:Matter 支持

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2651R3, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1190069/cc2651r3sipa-matter-support

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2651R3CC2652R7

您好!
您是否计划为 CC2651R3SIPA 提供 Matter 支持?

客户可以使用 GitHub 上的软件堆栈吗?
www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

终端应用由电池驱动。 我看到 CC2651可能支持 Thread RCP。 NCP 适用于较低应用还是 RCP? 还是相等?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、 CC2651R3SIPA 只有352KB 的闪存、这对于 Matter 协议来说不够、我想 TI 建议只在 R7器件上使用 Matter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    Matter 映像需要352KB 以上的闪存和80KB RAM、因此必须考虑使用 CC2652R7。  鉴于 NCP 配置需要这些器件上可用的40KB RAM 以上、CC2651R3仅支持 Thread RCP。

    此致、
    Ryan