This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何开发符合标准的 ZigBee 智能能源规范1.1b 终端器件

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1188245/cc2652p-how-to-develop-a-compliant-zigbee-smart-energy-profile-1-1b-end-device

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好!

我想在 CC2652P 上开发 ZigBee 智能能源规范1.1b 终端设备或路由器、以便从符合 ZSEP 1.1b 标准的智能仪表中读取能量值。 但是、我无法找到有关如何开始使用它的任何示例或相关文档。 我不熟悉 ZigBee、非常感谢您在这方面提供的任何帮助。

硬件设置:ESP32 (主机)+ CC2652P (ZNP)

SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13

是否有任何与独立或 ZNP 实施相关的指南\示例可作为启动项目的参考?

谢谢、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK Z-Stack 解决方案仅支持 Zigbee 3.0配置文件。  TI 开发的任何旧版 Zigbee SE 软件已被弃用多年。   如果您希望在 TI 的 SimpleLink 产品上使用智能能源配置文件、则需要考虑采用 DSR 的 ZBOSS。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应。

    我们的公司是否需要成为 DSR-ZIO 的成员 才能访问 ZBOSS 堆栈并开发该产品?TI 生态系统中是否提供该产品?我们是否可以通过 TI 访问该产品? 我认为这将影响我们的上市时间。

    TI 的产品系列中是否有任何其他主动支持 ZigBee 智能能源规范的 SDK 或产品?

    TI 是否支持 SEP2.0? SEP2.0是否与 SEP 1.x 向后兼容?

     谢谢、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于  TI 生态系统中不存在 ZBOSS 解决方案、您需要联系 DSR 以了解有关其 ZBOSS 解决方案的更多信息。

    旧版 CC253X 器件上提供的 Z-Stack 智能能源解决方案已被弃用、不再可用、因此 TI 产品系列中的产品不支持 Zigbee SE

    TI 同样不支持 Zigbee SE 2.0、我不知道它是否向后兼容1.0

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Ryan。

    TI 不再以任何方式支持 SEP、这让我感到惊讶。 由于 ZBOSS 会产生大量成本、我们现在不得不更改芯片组供应商的选择。