This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R

Guru**** 2578745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1193516/cc2652r-cc2652r

器件型号:CC2652R

您好!

SYSCFG 中提到:" 在三引脚 模式下、用户负责控制从器件选择线路。"

在文档中、我找不到任何进一步的说明。  

以上评论的详细含义是什么?  如何执行?

谢谢、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您可以在 SPI.h TI 驱动程序运行时 API 文件参考中找到更多注释。  使用三引脚模式与软件芯片选择等效、因此应用 需要处理正确 SPI 外设的芯片选择置为有效和置为无效。  对于主控模式、这意味着当从器件需要被置为有效时切换 GPIO 输出。  对于从机模式、需要根据 GPIO 输入的条件启用/禁用 SPI 外设。

    此致、
    Ryan