Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
嗨、大家好、
我创建了一个包含 CC2652P 的 PCB、以便开发一个充当 ZNP 的 Zigbee 协调器。 到目前为止、一切都很好、只是传输和接收时的范围真的很低。 我测试了多个 Zigbee 终端设备、即使在同一个房间内、距离也从未超过5m。 我已经尝试过不同的 TX 功率级别、低功率(0dBm、5dBm)和高功率(14dBm、19dbm、20dBm)。 范围未随功率级别的不同而变化。
我还注意到、PCB 设计时出错、RX_TX 偏置引脚未连接、这是参考设计中应该连接的引脚。 为了补偿我在 Code Composer Studio 中将射频前端设置为"内部偏置、差分模式"。

我很感谢大家提出一些关于为什么覆盖范围如此低的想法。 原理图和布局: