This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:制造过程中的测试程序

Guru**** 2766445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/935479/cc2538-testing-procedures-during-manufacture

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2592

我们拥有一系列构建于 CC2538/CC2592 ZStack 平台之上的产品、并取得了良好的结果和市场接受度。

但是、我们注意到一些设备一旦安装在现场、其无线性能会有一些变化。 我们认为这是由于我们制造过程中出现的问题。  

我们可以想到的最佳解决方案是在发货前进行更好的测试。 现在,如果他们打开并工作,他们就通过了!!

我想知道他人为了验证/认证他们的产品、还在进行其他经验和严格的测试?  

我的意思是测试曲线。

测量例程和设备。  

固件等的特殊版本  

如果有任何帮助/建议、我们将不胜感激。  

此致 Kelvin  

我们的产品可在 www. eztech.ind.br 上查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以通过两种方法来了解这一点:

    • 软件/系统:
      • 建立一个典型的市场网络、并评估不同的性能指标、例如稳定性、范围等
      • 这似乎运作良好、因为您收到的市场反馈是积极的
    • 硬件:

    如果您想进一步了解其中任何一项、请告知我们、我们可以向相应的专家咨询。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看