主题中讨论的其他器件:CC2538、 CC2530、 Z-STACK
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
1) 1)我在家庭自动化产品的协调器、路由器和终端设备中使用了1.0.0堆栈。 现在、我只想将终端设备的堆栈从1.0.0更改为1.2.2a、因为父设备丢失时存在电池消耗问题。 我能否在栈1.2.2a 中直接复制1.0.0的 genericapp.c 和 genericapp.h 并进行编译? 它能正常工作吗?
2)还有一个问题:对于 CC2530、1.0.0中的最大器件数仅为30。如果我想增加网络中的器件数、该解决方案是什么? 我已经购买了 cc2538、能否将 cc2538用于协调器、将 CC2530用于路由器和终端设备。 如果是、我需要使用 CC2530和 cc2538实现什么堆栈。