This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:与 CC1352P-2 Launch Pad 相比、增加 ZNP 器件的波特率

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/933818/cc1352p-increase-baudrate-for-znp-device-over-cc1352p-2-launch-pad

器件型号:CC1352P

您好、社区

我正在使用 CCS 处理 CC1352P-2 Launch Pad。
我想将 UART 波特率从115200增加到921600。

您能不能帮助我了解在哪里可以找到 CCS 上 CC1352的器件配置。

此致、
Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 使用的波特率可通过改变传递给 UART_open()函数的参数结构(UART_Params)进行修改。

    有关更多详细信息、请查看 SDK 的驱动程序文档。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    NPI_UART_BR 在 NPI_TL_UART.h 中、请注意、此应用未测试921600的波特率。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您为什么需要为 ZNP 提供如此高的波特率。