您好!
我正在阅读与 cc2538无线电的 MAC 计时器相关的用户手册、我在理解所提供的一些操作时遇到了困难。
我主要关注定时器比较和计数器溢出比较模式、因为我想使用它们通过 CSP 命令来调度 TX/RX 操作。
我的疑问是、使用上述两个操作的计时器周期。
通过阅读手册、我了解到:
定时器包含一个24位溢出计数器和一个16位定时器计数器。
2.定时器计数器在每个时钟周期更新1、在系统时钟(32MHz、精度为31.25ns)时节拍
此外、还报告说、每当设置的周期结束时、溢出计数器都会递增、但我不确定它所指的周期、因为我正在使用比较运算。
该周期是否只是为16位宽定时器计数器和31.25ns 精度提供可实现的最大增量时间,大约为2.0479ms?
非常感谢您的关注。
此致