This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ CC2530:如何暂时关闭路由器#39无线网络

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/932059/cc2530-how-to-shut-down-the-router-s-wireless-network-tentatively

器件型号:CC2530

工具/软件:TI C / C +编译器 μ F

大家好、

是否有任何方法可以通过软件使路由器暂时关闭无线网络覆盖?

然后重新打开路由器网络。例如使用寄存器或函数(API)。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、没有这样的 API、但您可以将其设置为器件保持状态、以查看其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能不能澄清您想要澄清您的申请内容?  Zigbee 路由器旨在作为"始终开启无线电"设备、以便它们可以重新广播消息并路由网络数据包。  不会调用 mac_Rx_onoff.c 和 d mac_radio_defs.c 中使用的 API、因为禁用或关闭无线电将对网络中的路由器功能产生负面影响。  这两个或所指的 DEV_HOLD devState 均未针对活动 ZR 设备进行测试。

    此致、
    Ryan