This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652RB:[TI15.4堆栈]如何软复位 CC2652RB

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/932293/ccs-cc2652rb-ti15-4-stack-how-to-soft-reset-cc2652rb

器件型号:CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI。

我使用的是在 TI15.4堆栈上运行的 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78、

我有一个问题、如何调用软复位函数?

我尝试使用 HAL_SYSTEM_RESET()、

但它会导致构建错误。

错误原因如下:

我如何解决这个问题、

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HAL_SYSTEM_RESET()宏不适用于 CC26x2/CC13x2器件。 在这些设备上,应该使用 SysCtrlSystemReset()。 此函数需要包含 sys_ctrl.h: #include

    我希望这将有所帮助、

    此致、