This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:使用 ZStack 连接 CC2591

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/930868/cc2530-connecting-cc2591-using-zstack

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2591CC2531射频范围估算器

您好!

   我使用的是 ZStack v2.62、并将 CC2591连接到 CC2530微控制器

   CC2591上的连接是

   在微控制器上将 Paen 更改为 P1_3

   EN 到 P1_2

   HGM 连接到 VDD

   TXRX 未连接

    我启用了 HAL_PA_LNA、启用了 P1_2和 P1_3、以便备用函数使用 OBSSEL2和3来控制 CC2591

   我已在 mac_radio_defs.c 中设置以下内容

RFC_OBS_CTRL0 = RFC_OBS_CTRL_PA_PD_INV;
OBSSEL3 = OBSSEL_OBSS_CTRL0;//使用 P1_3进行 PA 控制*/

RFC_OBS_CTRL1 = RFC_OBS_CTRL_LNAMIX_PD_INV;
OBSSEL2 = OBSSEL_OBSS_CTRL1;//使用 P1_2进行 LNA 控制*/

    我已经调用 HAL_Board_RF_前端 设置()并使用 macRadioSetTxPower (19)增加了功率、返回19

尚未定义 MAC_RUNTIME_CC2591  

    我在协调器和路由器上完成了这项工作、但似乎没有任何额外的覆盖范围、而功耗大约为60米

     如果希望获得有关设置的任何建议、以增大覆盖范围

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需定义 HAL_PA_LNA 并在 mac_radio_defs.c 中修改以下内容即可使用 CC2591。 无需调用 HAL_Board_RF_前端 设置或 macRadioSetTxPower。

    RFC_OBSS_CTRL0 = RFC_OBSS_CTRL_PA_PD_INV;
    OBSSEL3 = OBSSEL_OBSS_OBS_CTRL0;//将 P1_3用于 PA 控制*/
    
    RFC_OBSS_CTRL1 = RFC_OBBS_CTRL_LNAMIX_PD_INV;
    OBSSEL2 = OBSSEL_CTL1 */ OBSS_L1*用于 OBSSROB_RL1控制 

    如果您需要更改默认 TX 功率、可以调用 macRadioSetTxPower。 仍然不需要调用 HAL_Board_RF_前端 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       感谢您的回复和建议。

       我本来希望将 TX 功率从0更改为19会使范围发生很大变化、但看起来变化很大

       我正在使用 Ubiqua 和 CC2531 USB 接收器进行监听、接收器距离路由器和协调器很近

       它在已发送消息上显示的 RSSI 小于-20,但在 协调器中接收到的数据包 pkt->RSSI 为-50。

         路由器和协调器似乎存在接收问题

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用监听器或 pkt->RSSI 测量 TX 功率是不准确的。 建议使用频谱分析仪来检查导电或辐射模式下的 TX 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

       您在全功率和2dB 外部天线下使用 CC2530 + CC2591时看到了什么范围?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用射频范围估算器进行估算、但自己进行现场测试会更准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请参阅 https://www.ti.com/lit/swra308 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

       组件选择表中是否有 CC2530和 CC2591的早期版本。 表中的值看起来是较新的器件

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、您仍然可以在 Excel 文件中修改 TX 功率以进行 估算。 选择哪种 SOC 无关紧要。