This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538引导加载程序后门

Guru**** 2508425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/931198/cc2538-cc2538-bootloader-backdoor

器件型号:CC2538

您好!

是否有任何方法可以检查我的 CC2538是 引导加载程序后门模式、它允许我通过 UART 转换器对其进行刷写?

我购买了如下所示的极简版电路板、在互联网上读过所有内容后、我确信这些电路板在出厂时未发生过刷写、因此默认情况下会更多地进入引导加载程序后门、但我在连接到 PA0、PA1引脚(显然是3.3V、GND)后会进行下载 到和 UART 转换器(尝试过的少数几个都没有遇到过问题)、指令接口上没有任何内容。

这是否表示我的电路板已刷写并已关闭引导加载程序?

还是在 UART 接口上打印出任何内容?

我是否仍可以通过某种方式检查它?

遗憾的是,我没有 JTAG 编程器:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriziel、您好!

    SWRA466 是《串行引导加载程序接口应用报告》。  默认情况下、UART 接口不会输出任何内容、除非执行进一步评估、否则我怀疑 JTAG 已锁定或电路板已预刷写。  您可以使用 SblAppEx 自行进行测试。

    此致、
    Ryan